Operator CLHSPulseOut

Operator Library: Hardware Platform

このオペレーターは、パルスメッセージの受信を管理します。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable 5 marathon VF2

このオペレーターはPulseOutタイプのリソースを排他的に使用します。 同じリソースインデックスは、アプレット内で1回のみ使用できます。

メッセージを受信するには、少なくともポートPulseOを接続する必要があります。

オペレーターの使用方法に応じて、パルスメッセージの詳細情報をポートPulseEffectO、PulseSyncRequestO、PulseColorSelectI、PulseFramePeriodeI、PulseStartIntRI、PulseStartIntGI、およびPulseStartIntBIから取得できます。 パルスメッセージのタイプに応じて、特定の出力ポートを接続する必要があります。

個別のCLHSメッセージフォーマットについては、以下の組み合わせが可能です:

パルスメッセージが受信されると、出力ポートPulseOでメッセージモードフィールドを持つ0Dピクセルが生成されます。 パルスメッセージのパラメータは、対応するリンクに同期して出力されます。

---------------------------------------

サポートされているリンクフォーマット

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link すべてのリンク、すべてのリンク

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク すべてのリンク
Bit Width 上の表を参照してください
Arithmetic
Parallelism 上の表を参照してください
Kernel Columns 上の表を参照してください
Kernel Rows 上の表を参照してください
Img Protocol 上の表を参照してください
Color Format 上の表を参照してください
Color Flavor 上の表を参照してください
Max. Img Width 上の表を参照してください
Max. Img Height 上の表を参照してください

パラメーター

None